This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频 PA 建议

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3139D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/864295/audio-pa-recommendation

主题中讨论的其他器件:TPA3139D2

大家好、

我的客户现在想要制作一个语音模块、用于家用电器中识别和输出语音

对于该项目、他有音频 PA 选择要求。 请查看 此应用中是否有任何推荐的音频 PA。

  1. VDD:12V、THD+N < 0.1%、SNR > 85dB、扬声器: 10W@4Ω

  2. 工作温度:-40°C ~ 85°C

此致

黄威斯利

wesley-huang@ti.com