This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频放大器音频建议

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1, LM386, LM4951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/855392/audio-amplifier-audio-suggestion

主题中讨论的其他器件:TPA6211A1LM386LM4951

您好、有人可以推荐具有以下规格的功率音频放大器吗?

  • 1W 输出功率
  • 单端输出(非差动)
  • 电池供电
  • 5V 或9V 电池供电

我设法找到了少数1W 输出放大器、但由于我希望扬声器的一端接地、因此差分输出不是我的应用的理想选择。

谢谢

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    遗憾的是、我们没有一个具有单端输出的音频放大器、它可以达到您所需的功率。 您需要一个输出电流最低为4W 的 AB 类放大器。 在单端配置中、输出功率降低为差分配置功率的4倍。

    最接近的器件是 TPA6211A1、它支持针对4欧姆负载提供3.1W 的 AB 类放大器。

    有关我们的音频产品系列的更多详细信息、请访问我们的音频门户。 如果您有任何疑问、我们很乐意为您提供帮助。

    http://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/overview.html

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis 您好、感谢您的回复。

    我将了解一下音频产品系列。

    1. 您是否建议使用 TPA6211A1并且仅使用其中一个输出? 不确定如果其中一个输出保持悬空、是否会发生错误操作。
    2. 从技术上讲、LM386是 AB 类放大器、其输出峰值为1W、但具有单端输出。 怎么回事?
      1. 实际上、我正在寻找替代器件或类似 LM386的器件

    谢谢你

    Luke  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    TPA6211A1只能使用一个输出。 另一个可以像您提到的那样浮动。 但是、正如我之前提到的、它只能达到更低的功率输出、比差分配置中的输出功率低4倍。

    2. LM386可以达到更高的功率,具体取决于所使用的封装和电源电平。  LM386N-4是最高可达1.6W 的封装。 有关详细信息、请参阅图9 (请注意、图7和8对应于其他封装)。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm386.pdf#page=6

    遗憾的是、在单端模式下不支持 LM386的替代器件。 所有这些器件都具有不同的架构、例如 LM4951。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    你是对的。 对于我的情况、由于电源电压较低、这并不容易。

    以便更好地了解此类功率放大器的限制或功能。 从技术上讲、如果一端悬空(同时确认较低的功率输出)、所有与 TPA6211A1相似的音频功率放大器都可以在单端模式下使用。 在本例中、您是否出于任何特定原因推荐 TPA6211A1?

    感谢你能抽出时间

    我真的很感激

    此致

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    除非音频放大器采用 D 类架构类型、否则它们可在单端模式下使用。 AB 类放大器基本上在两个输出的帮助下复制输出电压摆幅。  

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa6211a1.pdf#page=16

    TPA6211A1是我们最受欢迎的 AB 类放大器之一。 它的性能很好、在今年的许多项目中都使用了它。

    但是、如果您对其他器件感兴趣、我们也可以提供相关支持和指南。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢你,Luis,应该做的! :)感谢您的帮助。

    此致

    Luke