This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:扬声器驱动器过流中断

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505, TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/864228/tas2505-q1-speaker-driver-overcurrent-interrupt

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS2505

大家好、

从 d/s 中、我可以看到耳机驱动器过流交叉连接设置、我们能否为扬声器驱动器过流情况设置中断输出?

2.4.3中断
TAS2505中的某些特定事件可能需要主机处理器干预、可用于
触发主机处理器的中断。 这避免了连续轮询状态标志寄存器。 。
TAS2505有两个定义的中断、INT1和 INT2、可通过对 PAGE 0进行编程来配置、
寄存器48和 PAGE 0、寄存器49。 用户可以将中断 INT1和 INT2配置为由一个触发
或许多事件、例如:
•耳机驱动器/扬声器驱动器中的过流情况
•DAC 处理块和滤波器中的数据溢出

东宝