This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:存在与此器件兼容的 ATS-TI1OP-519-C1-R3 (TPA3255EVM 上使用的散热器)以外的替代散热器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/863138/tpa3255-existence-of-alternate-heatsinks-other-than-the-ats-ti1op-519-c1-r3-heatsink-used-on-tpa3255evm-compatible-with-this-device

器件型号:TPA3255

我想知道、除了 ATS-TI1OP-519-C1-R3之外、是否还有其他与 TPA3255兼容的替代"现成"散热器? 我有一个应用可能会受益于具有较低热阻的散热器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    如果您想到的是某个散热器、那么您可以尝试它。 我唯一的建议是确保它能够处理器件输出的热量。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有想到另一个散热器。 到目前为止、除了 ATS-TI1OP-519-C1-R3之外、我还没有发现任何其他旨在与 HTSSOP 44引脚器件封装(TPA3LED 器件封装)配合使用的散热器。  您或任何人是否知道设计用于与 HTSSOP 44引脚封装配合使用的任何其他散热器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    遗憾的是、我只知道我们为 EVM 制作的大多数是由类似材料制成的 EVM。 如果热性能非常重要、我建议您还查看您计划使用的热膏/油脂。 热导率较高的材料将有所帮助。  

    此致、

    Robert Clifton