This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压 DCDC 建议

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62568A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/864297/buck-dcdc-recommendation

主题中讨论的其他器件:TLV62568A

大家好、

我的客户现在想制作一个用于家用电器中的语音模块来识别和输出语音、因此他需要两个 DCDC 来为 MCU 和 OP 供电。

对于该项目、他有两个 DCDC 选择要求。 请查看此应用中是否有任何推荐的两个直流/直流转换器。

  1. VIN:12V、Vout:5V、Iout:500mA、Vo_RIPPLE < 30mV。 工作温度:-40°C ~ 85°C

  2. VIN:5V、Vout:1.8V、Iout:500mA、Vo_RIPPLE < 30mV。 工作温度:-40°C ~ 85°C

此致

黄威斯利

wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    对于项目#1、请将您的查询发送给 BSR-MV 团队。

    对于项目#2 (输入电压:5V、输出电压:1.8V、输出电流:500mA、Vo_RIPPLE < 30mV)。 工作温度:- 40°C ~ 85°C)、如果对轻负载效率没有严格要求、您可以考虑使用 TLV62568A。 请参阅以下数据表。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv62569a.pdf

    此致、

    Excel