This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:加电/断电序列和 I2C 启动时序

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/855508/tlv320dac3203-power-up-down-sequence-and-i2c-start-timing

器件型号:TLV320DAC3203
您好!

我的客户有关于 TLV320DAC3203的问题。
TLV320DAC3203上的电源引脚(DVDD/IOVDD/AVDD)是否有特定的加电和断电顺序? 如果是、请告诉我。

此外、TLV320DAC3203在复位释放后何时启动 I2C?

此致、
Kazuto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tatsumi-San、

    TLV320DAC3203可耐受电源定序。 但是、我们建议首先为数字电源(IOVDD、DVDD)加电、然后为 AVDD 和 LDOin 加电(如果 LDOin 连接到 DVDD、则必须与 DVDD 同时加电)。

    该序列将确保正确的寄存器初始化。 一旦数字电源稳定、就可以为模拟电源加电。

    关于 I2C 线路的问题、将 RESET 信号拉至高电平后、它们会在1ms 内初始化。

    我希望这是清楚的。 如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.