This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:电荷泵故障

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5122, PCM5102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/863703/pcm5122-charge-pump-failure

器件型号:PCM5122
主题中讨论的其他器件: PCM5102

您好!

我在设计中使用的是 PCM5122 (以前称为 PCM5102)、我有几个原型最终使3.3V 电压轨对地短路。 经过一些调查、CPVDD 引脚使电源轨接近接地。 类似地、VNEG 引脚对地的电阻仅为20k 欧姆。 似乎没有其他引脚短路。 DAC 的输出直接连接到板载放大器、并通过 T 形连接到汽车放大器。

我的问题是:什么会导致这种对 DAC 的损坏? 除了更改输出滤波器以提供更高的输出负载外、我没有对实现方案进行任何开箱即用的操作。

下面是我的原理图:

这是该器件的布局、包括将一个通道输入到小型音频放大器中的位置。

谢谢!

Ted

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    您的电容器是否极化? 您的原理图似乎表明它们是这样的。  如果您使用极化电容器(例如钽电容器)、则可能有一个电容器发生翻转。  尤其是飞跨电容 C41和 VNEG 电容 C40。   

    否则、我会遇到汇编问题。  您是否确认您的封装和原理图符号与器件数据表相匹配?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    感谢您的回答! 我的电容器全部是陶瓷电容器:)

    仔细看、DGND 是悬空的(我直到今天才了解到)、"VCOM"也是悬空的。 我一直在使用 VREF 模式、那么我也应该简单地将 VCOM 连接到 GND、还是应该对其进行去耦?

    我假设断开 DGND 可能是我的器件炸了。 你同意吗?

    谢谢!

    Ted

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    我怀疑断开 DGND 是损坏器件(或后续调试)的原因。

    如果使用 VREF 模式、则应将 VCOM 连接到 GND。

    谢谢、

    Paul