This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242RHBEVM:PCM5242:具有 BCK PLL 的时钟受控模式以生成内部时钟(3线 PCM)、如何设置寄存器?

Guru**** 2646605 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/854715/pcm5242rhbevm-pcm5242-clock-slave-mode-with-bck-pll-to-generate-internal-clocks-3-wire-pcm-how-to-set-register

器件型号:PCM5242RHBEVM

你(们)好

请告诉我如何设置寄存器,如果 设置 PLL 以生成内部时钟。

我尝试设置  

1  禁用自动检测时钟

2  禁用缺少 MCLK 的监视器  

3  设置页0,寄存器0x0d"001"   

4  设置 P、J、D、R 值

5  设置时钟分频器

日志是

宽98 25 02
宽98 25 12.
宽98 0d 10.
W 98 14 01
宽98 15 10.
宽98 18 02
宽98 1b 02
w 98 1c 10.
W 98 1D 08
w 98 1e 04

但它不起作用、

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您为 PCM 提供了什么时钟? 它们的频率是多少?  如果您使用表33中所述的其中一个时钟比率、则无需进行任何配置。  器件将自动检测该组合。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、有什么更新吗?