This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSD1796:DSD1796

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DSD1796

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/864333/dsd1796-dsd1796

器件型号:DSD1796

你(们)好 我有带 DSD1796的 DAC、是否可以用 DSD1794替代它?  以及这是否会带来改进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Branislav、

    这两个器件几乎是引脚对引脚的、不同之处在于 DSD1794由 I2C 控制、1796由 SPI 控制。  如果要写入器件、则需要更改所使用的协议。

    1794的电流输出更大(7.8mApp 与4mApp)、因此需要调整您的 I/V 级以防止输出削波。  这主要是跨阻级中的电阻器。

    DSD1794是一款性能更高的器件(SNR、THD)、因此您将从中受益。

    谢谢、

    Paul