This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:ADC 电源状态标志-从不变为高电平

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/863957/tlv320aic3204-adc-power-status-flag---never-goes-high

器件型号:TLV320AIC3204

你好

我们遇到的一个问题是、ADC 电源状态标志位经常永远不会变为高电平。 当它发生时、ADC 似乎可以正常工作、但功率标志位不会变为1。

3204、3254和3206在不同的设置中都是如此。

这是已知错误、还是设置可能有问题?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christoffer、  

    我以前没有听说过这种情况、我将深入研究它、并通过 EOD 明天回来。

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我们创建了一个简单的轮询循环来等待该位、以确认 ADC 已准备就绪、然后再继续、该循环有时会无限期挂起。 我们使用逻辑分析仪进行了检查、问题似乎是寄存器位永远不会变为高电平。

    此致