This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3111:编解码器的频率响应出现意外尖峰

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/853089/tlv320aic3111-unexpected-spike-in-frequency-response-of-codec

器件型号:TLV320AIC3111

您好!

我正在开发基于 TLV320AIC3111的定制板。 我们将根据我们编程的滤波器执行音频滤波、如下所示。

如图所示、我们已将截止频率设置为大约450Hz。 但是、在我们的测试设置中、我们将在2400Hz 处获得意外尖峰、如下所示。

我的 PFW 低于

为我的电路板提供的 MCLK 为4.096Mhz、BCLK 为1.024MHz、WCLK 为16KHz。

我需要知道出现该尖峰的原因以及如何消除该尖峰。

需要解决此问题的方法。

此致、

索维克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏维克、  

    您如何对此进行测试?  您是否使用了线路?  还是麦克风?  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 mich1lp 和接地端使用模拟麦克风。 我的输出跨越 SPL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Soumvik 、好 的、我假设麦克风正在测量某种扬声器正在播放测试音吗?  

    您能否从公式中消除麦克风和扬声器? 扬声器本身将具有频率响应、 因此让我们消除这里的外部因素。  直接使用一条线路连接到 ADC、 然后查看您是否仍然获得此响应。

    Steve  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您对我们使用的设置正确无误。 但是、我们之前的项目使用了一个具有运算放大器的模拟电路、并且使用相同的设置、我们得到了400的适当截止值、现在没有观察到尖峰。 我们无法理解为什么会出现这种输出差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏维克、  

    您是对的、我仍然希望看到截止频率为400。  但很难分辨在许多未知情况下发生了什么。

    对我来说、查看基线很有帮助 、即使用简单的线路输入时 ADC 的响应是什么。  了解扬声器响应和测试环境可能会有所帮助。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将做一次这个实验、看看它是怎么发生的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天进行了实验。 我得到的输出如下所示、这看起来非常好。

    有没有人想知道为什么编解码器和使用运算放大器的模拟滤波器之间的输出差异如此大?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏维克、  

    这看起来更好、但仍然不是很好。  这可能是测量问题吗?

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是由于带外噪声? 我没有放任何滤清器去滤清器、我认为仪器正在取滤清器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏维克、  

    我希望噪声会导致更多样化的结果、 这看起来非常一致。  您如何测量此值?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的麦克风测量编解码器生成的扬声器输出。

    我们已决定将此响应归因于该输出响应的测试扬声器和测试麦克风的非线性。

    正如您之前提到的那样、当我们直接测试编解码器时、我们将获得良好的响应、音频效果更好。