This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:AVDD 最小电压

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/863904/tlv320adc3101-avdd-min-voltage

器件型号:TLV320ADC3101

你(们)好  

我对 TLV320ADC3101有疑问。 数据表显示最小 AVDD 为2.6V。

如果给定的 AVDD 低于2.6V、会发生什么情况?  例如1.8V-2.4V (电池电量不足)。 预期的限制是什么?

Rgds
开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开尔文、  

    低于2.6时、我们不能说内部基准电压可以在温度/批次等范围内生成。  

    我强烈建议您遵守建议的 AVDD 电压范围。  

    此致、

    -Steve Wilson