This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:Linux 驱动程序

Guru**** 2581765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/863789/tas5805m-linux-driver

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

您好!

我在您的论坛上找到了一篇有关 TAS5805放大器的 Linux 驱动程序的文章。  
我正在尝试 在 Raspberry Pi 上实现此驱动程序
(Linux raspberrypi 4.19.75+#1270 Tue Sep 24 18:38:54 BST 2019 armv6l GNU/Linux)
但是、当我尝试构建驱动程序时、它不会将函数识别为"snd_soc_kcontrol_codec"等(请参阅随附的图片)
对于最新的 Linux 内核、是否有针对 TAS5805的更新驱动程序?
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0027.Linux-Driver-for-TAS5805M.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我所指的完全相同的驱动程序。 您刚才链接了相同的驱动程序。 不能解决我的问题:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    我们没有最新 Linux 内核的更新驱动程序。 我们提供的代码应用作参考、以帮助您的工程师和开发人员与我们的器件进行交互、因为我们不会持续更新最新 Linux 内核的示例驱动程序。

    请参阅 Linux 文档和资源、了解不同内核更新中 Linux 音频子系统的差异。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    好的、明白了! 感谢您的快速响应。

    我想您可以关闭这个线程。

    此致、

    Jimmy