This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422-Q1:TAS6422如何在 PBTL 模式下工作

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/854321/tas6422-q1-how-tas6422-works-in-pbtl-mode

器件型号:TAS6422-Q1

让我确认输出波形。

在 PBTL 模式下、OUT4P 和 OUT4M 是否输出相同的波形?

而 Aslo、OUT4P 和 OUT4M 在 BTL 模式下是否相互输出反向波形?

谢谢!

反相 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uozu、

    是的、您对 PBTL 的理解是正确的。

    对于 BTL 模式、它们也是空闲状态下的相同波形(无音频输入)。 这称为 BD 调制。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPA6402V 也符合设计要求。

    TPA6402V 也能正常工作吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TPA6404/02V 和 TAS6422/4-Q1的调制相同。