This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:BTL 模式和 PBTL 模式

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/855249/tas6424-q1-btl-mode-and-pbtl-mode

器件型号:TAS6424-Q1

如果我们选择 OC 电平2、则过流关断为9A。 这是否同时适用于 BTL 模式和 PBTL 模式?

关断放大器的时间是如何计算的?  

如何在 PBTL 模式下测量或计算150W 输出? 这是 rms 额定功率还是峰值额定功率?  

感谢您的任何意见!  

谢谢、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    OC 电平可通过寄存器0x01进行配置、该寄存器用于 BTL 和 PBTL。 至于如何计算输出功率、考虑到 OC、它应该是峰值电压。 Vpeak*Vpeak/(2*Rload)=150W <OC threshold. 、这需要 Vpeak/Vload

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    OC 电流阈值是每个引脚的电流。 BTL 为9A、PBTL 为18A。

    OC 关断时间非常短、为 ns 级。 数据表中"关断时间"的描述包括电流增加时间。 当电流增加到阈值时、器件将立即关断。  下面是通用器件 OC 保护波形、仅供您参考。