This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:询问有关 TPA3221的一些问题

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/861921/tpa3221-asking-some-questions-about-tpa3221

器件型号:TPA3221

您好、先生、

我是否可以就 TPA3221提出问题:

引脚4和引脚10是否可以如所附图片所示进行连接?  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    那么、您要在这里实现的是、一旦出现任何故障、就将器件置于复位状态、对吧?

    您对 RESET 引脚有其他控制吗?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    此问题已解决。

    但是、只要 J101短路、TPA3221就会烧断。 如果需要、我可以通过电子邮件向您发送原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我还想问另外两个有关 TPA3221的问题、 Avi 在其客户访问会议笔记电子邮件中提到了该问题:

    • TPA3221具有集成的 LDO、无需次级电源轨。 如果没有该次级电源轨、如何选择增益? (我认为 如果选择TPA3221内部的LDO,GAIN的电阻怎么连接?是否接AVDD 是使用电阻器进行增益选择?)[Δ V]
    • 它们在静音期间会遇到一些噼啪噪声。 数据表建议向 CMUTE 添加一个电容器以减少杂音。 您能否规格书中间写道:CMUTE只要接个电容对地,它会自动整合开机POP,和之前新片不一样,不用GPIO控制?添加 CMUTE 电容器以减少杂音的设计指南?[μ C]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    您可以就这些问题向我发送电子邮件吗? 另请附上原理图。 谢谢!

    我的电子邮件地址 sam.zhang@ti.com。

    谢谢!

    此致、

    Hao