This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:待机模式

Guru**** 2529110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/855417/tas3251-standby-mode

器件型号:TAS3251

大家好、团队、

我对数据表中的待机模式不同描述有疑问。

在寄存器0x02说明:DSPR (位7)中,设置0是正常操作。 第64页

但是在上电和启动序列说明中:通过将寄存器0x02的位7 (DSPR)设置为"1"来使 DSP 脱离待机状态。页47

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    我已经验证了在 EVM 上、向 DSPR 位写入0会将器件设置为正常运行、而写入1会将器件设置为待机模式。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hao

    感谢您的帮助、我明白了。

    此致、

    卢卡斯