This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:单声道耳机差动驱动器输出电压电平

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3109-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/854985/tlv320aic3109-q1-mono-headphone-differential-driver-output-voltage-level

器件型号:TLV320AIC3109-Q1

您好!

我想知道 TLV320AIC3109-Q1的单声道耳机差动输出驱动能力、数据表中没有任何信息。

数据表仅提供 单声道耳机输出的单端驱动能力信息、数据表指定它也支持差动输出。

此致、

Harish.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、  

    SE 模式下单个 HPOUT 的最小负载阻抗为16欧姆。  差分 HPOUT 的最小负载阻抗 为32欧姆。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    感谢您的意见。

    但我想知道正(HPOUT+)和负(HPCOM-)耳机输出引脚配置为差分输出时、正(HPOUT+)和负(HPCOM-)耳机输出引脚之间的确切峰峰值电压、因为我的负载阻抗为32欧姆。

    您能为数据提供帮助吗?

    提前感谢。

    Harish.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、  

    DAC 上的满量程差分输出电压为1.414Vrms、 然而、当增益为3dB 且输出 CM 设置为1.65时、您可以得到大约1.902Vrms。  输出上的增益将增加一点噪声。  因此请记住这一点。  

    此外、如果您使用3.6V 的 AVDD 设置和1.8V 的共模输出设置、您可以从中获得更多的效果。  在所有情况下、建议的最小负载均为32欧姆。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve。

    感谢详细的解释。

    此致、

    Harish.S