This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2704C:询问有关 PCM2704C 设计的建议

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2704C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/863849/pcm2704c-asking-for-the-recommendation-on-pcm2704c-design

器件型号:PCM2704C

大家好、

客户正在寻找输出电容器上的 PCM2704C 设计。 客户是否可以在输出级使用22uF 电容而不是100uF 电容? 如果使用较小的电容器、可以通过电阻器调整其他值吗?

您是否会为此推荐合适的解决方案?

 

 

 

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    22uF 的电容对于电路来说是可以的。 该电容器会创建一个高通滤波器、现在截止频率将增加、但我认为除非您专门针对超低低音响应、否则您没有问题。

    谢谢、

    Paul