This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:扬声器驱动器的过热保护

Guru**** 2767925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/862610/tlv320dac3101-thermal-protection-of-speaker-drivers

器件型号:TLV320DAC3101

数据表 包含以下信息:

该器件具有针对扬声器驱动器的过热保护(OTP)功能、该功能始终启用以提供保护。 如果器件过热、则输出停止开关。 当器件冷却后、器件会恢复开关。 过热状态标志作为只读位提供在第0页/寄存器3的 D1位。 OTP 功能用于器件的自保护。 如果芯片温度可在系统或电路板级进行控制、则不会发生过热。

那么、问题是 OTP 在哪个温度范围内生效/消失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harald、

    器件过热保护启动时的最低温度为90°C 此外、迟滞设计用于~20°C 因此、器件将在70°C 时恢复正常运行

    如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    外壳温度是90°C 还是结温?  

    谢谢你。

    此致
    Sheraz Ahmed  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sheraz、

    欢迎使用 E2E!

    90°C 是管壳温度。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的快速回复。

    IC 中是否有温度传感器来跟踪外壳温度?
    还是根据内部结温进行管理?  

    此致
    Sheraz Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sheraz、

    没有内部温度传感器。 我提到的值是在温度受控环境下的基准测试期间获得的。 本测试中测量了外壳温度。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    结至外壳温度取决于 IC 的功率耗散、因此我认为不同用例的关断电压会有所不同。
    例如、在温度受控的环境中、我将关断电压测量为102.5°C 外壳温度。  

    因此、为了能够针对我的应用正确计算它、了解结温值是有道理的。  

    此致
    Sheraz Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sheraz、

    我搜索了更多有关这方面的信息。

    结温值通常为93°C (最小值和最大值为+/- 5%)。

    如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.