This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:如何处理未使用的引脚?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/854879/tlv320aic3254-what-to-do-with-unused-pins

器件型号:TLV320AIC3254

在我们的设计中 、TLV320AIC3254上有许多未使用的引脚、我们希望正确处理它们、即上拉或下拉或保持未连接状态。  我们如何处理以下各项?

MCLK (我们从 BCLK 生成内部时钟)

2、SCLK/MFP3 (我们使用的是 I2C)

3. MICBIAS (我们没有麦克风)

MISO/MFP4 (我们使用的是 I2C)

5、GPIO/MFP5 (不需要)

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、  

    1.将 MCLK 端接至 GND

    2.端接至 GND  

    3、保持悬空

    4.接地

    5.接地

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!