This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA5050:TPA5050和 TPA5052之间的区别是什么?#39

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA5050, TPA5052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/863731/tpa5050-what-s-the-difference-between-tpa5050-and-tpa5052

器件型号:TPA5050
主题中讨论的其他器件: TPA5052

大家好、

我是否可以知道 TPA5050和 TPA5052之间的区别是什么? 我们需要一个 I2S 延迟 IC 来实现同步。 请推荐哪一个合适。 谢谢。

此致。

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiky:

    区别在于 TPA5050通过 I2C 进行控制、而 TPA5052通过硬件进行控制。