大家好、
我的客户希望使用单端高功率输出驱动器、并希望了解寄存器配置过程。
现在、我发现如果要使用 HPROUT 仅输出 MIC1RP/MIC1RM 输入信号、我必须配置以下内容:
1.DAC R 至 DAC_R3;
2.将寄存器14设置为正确的驱动程序配置;
3.将65注册到'bxxxx1001,因为 D7-D4应该是客户决定的;
上述配置是否正确? 除此之外、我们还应该配置其他寄存器来启用单端输出吗?
请回答上述问题。 谢谢你。
Gary
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户希望使用单端高功率输出驱动器、并希望了解寄存器配置过程。
现在、我发现如果要使用 HPROUT 仅输出 MIC1RP/MIC1RM 输入信号、我必须配置以下内容:
1.DAC R 至 DAC_R3;
2.将寄存器14设置为正确的驱动程序配置;
3.将65注册到'bxxxx1001,因为 D7-D4应该是客户决定的;
上述配置是否正确? 除此之外、我们还应该配置其他寄存器来启用单端输出吗?
请回答上述问题。 谢谢你。
Gary
您好、Gary、
客户是否希望将 MIC1RP/MIC1RM 直接输出到 HPROUT? 如果是、则可以使用 PGA_R 旁路路径。 该路径旁路了 ADC 并可直接路由到输出。 我将提供一些假设使用旁路路径的信息。
寄存器63将控制是否将 PGA_R 路由到 HPROUT
2.用于 MIC1RP/M 输入配置的寄存器22。
3.寄存器65正确。
我希望这对您有所帮助!
此致、
Aaron
您好、Aaron、
很抱歉、我误解了我的客户。
客户实际上希望增加数字输入接口的输出音量、而不是 MIC1RP/MIC1RM。 当输入音频信号从数字接口输入时、我们如何增大音量、因为根据表51将音量控制设置为0dB、寄存器43设置为 GAIN=0 dB。 我注意到、不建议将输出音量控制从0dB 调整到9dB、因此我没有调整输出电平控制。
但是、现在它们只能使用单端输出来输出220mVpp、因为另一个客户也有同样的问题、他们使用差分输出、输出电压为~800mVpp、远低于 电气特性额定值。
那么、除了下面的 A 和 B 器件以及寄存器43、我们如何将输出电压提高到最大值、因为上述3个寄存器都已设置为0dB?
谢谢你。
Gary