This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:输出 EMC 滤波器中的电感器自热

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/853235/tpa3116d2-inductor-self-heating-in-output-emc-filter

器件型号:TPA3116D2

我在 TPA3116设计的 EMI 输出滤波器(下面的 L1、L2、L3和 L4)中使用 Bourns SRR6038-100Y 电感器。 PVCC 为+12V 时、电感器在无负载和无音频的情况下低温运行。 但是、当我使用 PVVC=+24V 时、电感器在无负载和无音频的情况下上升~35 deg F。 有人能说明为什么会发生这种情况吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    这是因为输入电压为24V 时、电感器具有更大的电流纹波、 RMS 值也更大。 因此它具有更高的温度。 30度 F 值显著上升、请仔细检查电感器的 IDC 规格。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    我不理解你的答案。 正如我说过的、在输出端没有负载的情况下会发生加热。 实际上、连接或断开扬声器时会出现相同的发热。 因此、由于音频和扬声器负载、没有电流流过电感器。 自发热似乎是严格由应用由 TAP3116 D 类输出驱动器生成的+24V ~400kHz 方波引起的。

    因此、我假设我在上学以来就忘记了一些电感器行为(大 dv/dt)、这种行为解释了这种现象、即电感器在施加大开关电压时会产生内部电流、无论它们是否馈送负载。

    这并不重要、但这些电感器的额定 RMS 为2A。 最重要的可能是 DCR 为38 Mohms、这意味着如果 dv/dt 导致内部循环电流、则39mohms 会导致发热。 我想听到有人经历过这种现象并找到了答案。 也许有一个由其他材料制成的超低 DCR 缩进器可以使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    据我所知、电感器内部没有此类内部电流。

    在没有任何负载和音频输入的情况下、器件仍在进行切换、以将输出保持在1/2PVDD 电平。 此器件可在 BD/1SPW 调制模式下工作。 在空闲状态下、采用 BD 调制时、OUTP/N 上的占空比为50%、而采用1SPW 调制时、占空比小于30%。 请问您的配置中采用哪种模式设置? 您可能可以将调制模型设置更改为1SPW 以检查温度是否变低、因为电感器上的纹波电流较低。

    BTW、您能不能更详细地解释一下"应用由 TAS3116 D 类输出驱动器生成的+24V ~400kHz 方波"?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    [引用 USER="Hao (MPAA) Zhang "]据我所知、电感器内部没有此类内部电流。[/引用]

    我相信我所经历的是"核心损失"。 从 SLAA701A 的第4.4节中删除。

    [引述]

    4.4磁芯损耗
    磁芯损耗是电感器磁芯中的寄生功率损耗。 也称为磁损耗、磁芯
    损耗会消耗放大器功率、产生额外的热量并破坏效率。 理想情况下、电感器会进行存储
    所用磁芯材料中的所有能量;但是、由于感应涡流、始终会产生一些功率损耗
    内核中的电流。 磁芯损耗随开关频率、磁芯材料和开关电流而变化。

    [/报价]

    我正在尝试使用各种电感器、以了解我可以找到哪些变化。 敬请期待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mikeh,你好

      即使没有负载、也没有音频、D 类输出开关和空闲电流也可能会流经电感器。 这可能是您可以看到电感器温度升高的原因。 借助于24V 等更高 PVDD、空闲电流也会增加。  

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、从 Bourns 电感器更改为 Vishay IHLP-2020电感器后、自发热完全消失。 现在、即使在音频负载下、电感器也能很好地运行。 某些类型的电感器中存在大量的磁芯损耗、这可能会导致明显的自发热。 我建议您仔细观看一些有关饱和和核心材料的 Visahy 在线视频。

    我希望这对其他有类似问题的人有所帮助。