This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:输入信号电平

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/863283/tlv320adc3101-input-signal-level

器件型号:TLV320ADC3101

您好!

输入信号电平指定为0.707Vrms、如下所示。 我的理解是否正确,即使 AVDD 为2.8V,也要施加0.707Vrms?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是正确的、ADC3101输入范围不随电源电压变化、并将在指定的电源电压范围内保持0.707Vrms。  0.707Vrms 约为2Vpp、对于低至+2.6V 最小 AVDD 电压的电源电压、这仍然为1.3V 共模电压留出了一些余量。 请注意、数据表的性能规格是使用+3.3V 电源指定的、并且在较低的电源电压下、性能可能会有所下降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin - San、

    感谢您的快速回复。

    我知道。

    此致、
    加藤