This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:压电式控制台未识别

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM, DRV2700EVM-HV500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/855190/drv2700evm-was-not-recognized-by-the-piezo-control-console

器件型号:DRV2700EVM

大家好、  

我尝试按照用户手册中的步骤测试 DRV2700EVM。

但是、在 GUI 上、"Connect"按钮为灰色。 我在 Win 7和 Win 10上尝试过、但他们中没有一个识别出设备。

请帮帮我。 谢谢!

Naomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naomi、

    欢迎使用 e2e。

    您是否尝试更新 EVM 的固件?
    您可以从 GUI -> Help -> Firmware Update 中执行此操作、然后只需按照说明进行操作。 确保选择正确的版本:

    • 用于传统 EVM 的 DRV2700EVM_v1p7
    • 用于高电压反激 式 EVM 的 DRV2700EVM-HV500_v1p4

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器