This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2010D1:电流保护和启动保护逻辑

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2010D1, TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/853140/tpa2010d1-current-protection-and-startup-protection-logic

器件型号:TPA2010D1
主题中讨论的其他器件: TPA2011D1

大家好

客户希望获得有关此产品的一些说明。

数据表中的第12章规定、高功率的电流能力不应超过 电源开关的最大电流限值。 这是否意味着该器件没有电流限制器、因此必须限制电源电流? 电源开关的最大电流是多少?

2. 数据表第10.2节中显示的"启动保护逻辑"有什么作用?

提前感谢、致以诚挚的问候、

Goekhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goekhan、

    我们将查看您的问题并尽快答复。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Goekhan、

    很抱歉耽误你的回答。 TPA2010D1具有短路和过热保护。
    短路保护基于电流、保护应在~1.5A 左右触发。

    启动保护逻辑主要意味着、如果触发保护、则必须对器件进行下电上电以恢复正常运行。
    TPA2011D1等器件具有自动恢复保护方案。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan、感谢您的回答。

    那么、如果 TPA2010D1具有短路和过热保护、您能解释一下为什么在第12章中评论了高功率的电流能力?  

    此外、在数据表中的哪里可以找到~1.5A?

    感谢你的帮助。

    Romain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Romain、

    这已经是一段时间了、说实话、这让我感到很困惑。 我认为它试图解释的是、电源电流能力应该足够高、以满足放大器的最高电流需求、基本上是您最初建议的另一种方法。

    数据表中未说明电流限制、但已针对相似的 TPA201x 器件在工作台上进行了测试。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器