This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:PPC3通过 DSP 存储器映射访问一些未知寄存器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/862974/tas5805mevm-ppc3-accesses-some-unknown-registers-wihch-dsp-memory-map-has

器件型号:TAS5805MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5805M

尊敬的工程师:

我尝试使用 PPC3在 TAS5805M 和 PC 之间检查配置。

我发现 PPC3访问了一些未知寄存器、例如"Book:0x8C Page:0x2C SubAddress:0x74"。

就像这样;

宽58 7f 8c
宽58 00 2c.
宽58 74 00 80 00 00
宽58 00 00

根据文档"TAS5805M 处理流"、我在 Book 0x8C 和 Page 0x2C 上找不到"SubAddress 0x74"。

为什么 PPC3访问该子地址?

无论如何、我要对 TAS5805M 的源代码进行编程。 我原来的 PCB 上有一个 MCU、它通过 I2C 连接到 TAS5805M。

提前感谢

Edgard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgard:

    强烈建议保留相同的 PPC3转储脚本以用于系统集成。 未知寄存器仅用于内部配置。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢您的支持。

    好的、我将 在 PPC3转储数据时设计该序列。

    此致

     Edgard