This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6133A2:进入或离开/SD 状态时是否会出现噼啪噪声?

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6133A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/855096/tpa6133a2-will-the-pop-noise-will-happen-when-enter-or-leave-sd-state

器件型号:TPA6133A2

您好!  

我的客户想要使用 TPA6133A2、/SD 引脚将用于"静音"功能。

进入或离开/SD 状态时是否会出现噼啪噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    由于用于产生负电源轨的内部电荷泵、OUT DirectPath 器件(TPA613xx)的噼啪噪声最小。 这使得输出接近0V 的中心。

    此外、为了获得最佳 PoP 性能、建议使用差分输入信号和低容差输入电阻器和电容器、以减少任何不匹配。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器