This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:音频论坛

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/861854/tlv320aic3262-audio-forum

器件型号:TLV320AIC3262

你(们)好

我的客户设计了这个部件、他们对连接到 TLV320AIC3262IYZFR 的 MEMS 麦克风启动时间有一个问题。

  • DMIC_SCL 连接到 IC 的 H8引脚(输出)   
  • MIC_P 连接到 IC 的 G3引脚(输入)


当3262向 MEMS 麦克风发送第一个时钟(DMIC_SCL)时、3262应等待大约100ms、然后接收到 MEMS 的反馈- MIC_P 有效输出数据。

那么、客户想知道100ms 是否可以接受? 我们的芯片是否太长?

我们是否有该响应时间的规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您能否帮助分享您对以下内容的意见、以帮助我们更好地了解要求?

    1. MIC_P 在初始100ms 内的行为是否未定义或如图所示为零?

    2.我们始终可以对启用数字麦克风时钟和 AIC3262处理引擎的命令进行排序。 这两个事件之间的延迟可以增加、使其超过100ms。 这种方法是否符合客户要求?

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    由于我们没有听到您的反馈、我们假设您已经能够解决数字麦克风上电的延迟问题。

    除了前面建议的选项、即在打开编解码器电源之前打开数字麦克风电源、如果在编解码器运行时动态打开和关闭麦克风、您还可以使用通道静音功能。 在打开电源之前、应将通道静音、在打开电源后应取消静音。  

    我将把这个线程标记为 Resolved。 如果您有任何进一步的问题、请联系我们。

    此致。