This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于语音传输应用的3路音频分离器/混频器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A23166, TMUX1122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/863086/3-way-audio-splitter-mixer-for-voice-transmission-application

器件型号:TS3A26746E

大家好、团队、

我们正在寻找一种分离和混合模拟音频信号(语音传输)的解决方案、以实现3个用户可以相互通信的配置。

  • 每个用户都可以呼叫主用户、主用户可以控制其余用户是否也可以听到对话
  • 主用户可以单独或同时与每个用户进行通信

此类音频分离/混合的最简单解决方案是什么? 它不需要局限于音频放大器(可以使用多路复用器、gpamps 等)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    我提出的最简单的模拟方法是以下方框图:

    本质上、主设备可以打开/关闭所有通信通道、从设备可以选择要向谁发送信号。  

    对于多路复用 器、我建议使用 TMUX1122或 TS5A23166。 对于或我建议 使用 SN74LVC2G32

    根据具体的信号/应用、他们可能需要为每条线路添加一个缓冲器以防止信号丢失。

    您是否有关于信号、从属设备/主设备之间距离等的更多详细信息?

    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    这应该足以启动。 非常感谢您的建议、非常有帮助!