This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3130D2EVM:铁氧体磁珠建议

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3130D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/862351/tpa3130d2evm-recommendation-for-ferrite-bead

器件型号:TPA3130D2EVM
主题中讨论的其他器件:TPA3130D2

在 TPA3130D2 EVM 中 、使用了 Panasonic EXCELDR35C 铁氧体磁珠。 由于此器件已停产、是否有任何更换建议? 如果性能足够好、也可以是 SMD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    我们建议替换 为 HI1812V101R-10、铁氧体磁珠 SMD1812 125欧姆@100MHz 8A。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    如果没有其他问题、我将关闭 E2E。

    如果您有其他问题、请将 E2E 提交给我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我订购了一些测试、但您现在可以继续操作、并关闭此主题。