This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:结温和环境温度

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/855031/tpa3111d1-junction-and-ambient-temperature

器件型号:TPA3111D1

TPA3111D1的最大自然通风工作温度为+85摄氏度、最大结温为150摄氏度。 使用正确的冷却系统时、自然通风与结之间的温差将明显低于150-85 = 65摄氏度。 我的客户想知道、如果环境温度高于85摄氏度、但结温仍然低于150摄氏度、会发生什么情况。 数据表参数是否仍然有效? 还有事要考虑?

谢谢

Josef   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    TPA3111自然通风工作温度、TA 最高为85C、结温为150C。 如果结温低于150C、器件仍可在规格范围内工作。  

    当 case=85C 且设备开始播放功率时,结至 case 之间的温度升高=功率损失*0 RθJA。 随着电力输送和 结温的增加、器件将在结温>150C 时关断。  

    此致

    Linda