This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:不希望在 AIML 和 AIR 信号中尽可能多地施加噪声

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/862934/tas2505-q1-do-not-want-to-put-noise-as-much-as-possible-in-aiml-and-air-signals

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS2505

您好、TI 团队

 

我的客户不希望对 AINL 和 AINR 信号施加尽可能多的噪声。
我认为这是 由《TAS2505应用参考指南》(slau472.pdf)的"第1/Register 46"页和"第1/Register 48"页进行设置的,我应该如何设置策略?
主程序是寄存器48,微调是寄存器46。
 

此致、
高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hayashi-San、

    从 AINL/AINR 到扬声器驱动程序路径的音量配置有许多方法。

    如前所述、第1页寄存器46和48用于配置扬声器音量(寄存器48作为主音量、46作为正确提及的微调)。

    但是、您也可以使用第1页/寄存器24和第1页/寄存器25分别修改 AINL 和 AINR 行的音量。

    希望这对您有所帮助。 如果您在此方面需要其他帮助、请告知我们。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San

    感谢您的快速响应。

    我知道、不仅寄存器46和48、而且寄存器24和25都可以更改。

    我将联系我的客户。

     

    此致、

    高志林