This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:关于 TAS2505 3.1.2上电序列2–DVDD 共享1.8V 模拟电源

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/853455/tas2505-about-tas2505-3-1-2-power-on-sequence-2-shared-1-8-v-analog-supply-to-dvdd

器件型号:TAS2505

你好

关于 TAS2505 3.1.2上电序列2–DVDD 共享1.8V 模拟电源

(TAS2505应用参考指南)

从同一电源供电或关闭 IOVDD、AVDD 和 DVDD 是否安全?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    从同一电源提供 AVDD 和 DVDD 是安全的。

    但是、AVDD/DVDD 不能由与 IOVDD 相同的电源供电、因为它违反 了应用参考指南3.1.2电源序列2中显示的时序图。  

    为清零、IOVDD 必须由与 AVDD/DVDD 不同的电源供电。 没有必须遵循的断电序列。  

    祝你一切顺利、  

    Carolina Gomez  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    AVDD/DVDD 不能由与 IOVDD 相同的电源供电、因为它违反 了应用参考指南3.1.2电源序列2中显示的时序图。  

    →μ A

    在图3-2中、"IOVDD"开启后、"AVDDandDVDD"开启。

    但是、ti-ad 是 Minimum0。
    至于 Minimum0、能否同时打开"IOVDD"和"AVDDandDVDD"?

    TI-AD:提供 IOVDD 和 AVDD 之间的时间。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TI-AD 最小为零、但在绘制时序图时、IOVDD 已开始在 AVDD/DVDD 的初始部分开启之前斜升。  

    因此、不能同时打开它们。