This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:关于扬声器驱动程序设置

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/862937/tas2505-q1-about-speaker-driver-setting

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS2505

您好、TI 团队

Page1/registres 20、0x14寄存器 (slau472.pdf)是否专用于耳机驱动程序?
与扬声器驱动程序无关吗?
如果不相关、我可以在扬声器驱动程序中进行相同的设置吗?
此致、
高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hayashi-San、

    遗憾的是、与耳机驱动器相关的所有寄存器都不能用于扬声器驱动器配置。 这些寄存器仅适用于 TAS2505 (非 Q1版本)。 在 TAS2505-Q1中、与耳机活动相关的寄存器应写入默认值。

    扬声器驱动寄存器位于第1页/寄存器45 (0x2D)至第1页/寄存器48 (0x30)。

    如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San

    感谢您的快速响应。

    我知道。

    我将联系我的客户。

    如果他们有其他问题、我会与您联系。

     

    此致、

    高志林