This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3122D2:增益引脚对最大输出功率的影响

Guru**** 2673945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/853604/tpa3122d2-gain-pins-effect-on-max-output-power

器件型号:TPA3122D2

我正在使用具有单端输出的 TPA3122 IC 设计具有12V 电源轨的放大器。 通过使用两个增益设置引脚(GAIN0和 GAIN1)、可将 IC 的增益设置为20dB、26dB、32dB 或36dB。 我很困惑如何计算不同增益设置的输出功率、如功率输出图(图11和图 12) 12)仅参考20dB 设置。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您可以参考以下 计算器来评估输出功率。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

    因此、如果我想计算36dB 增益设置下的功率输出、我会将峰值幅度增加16dB (从20dB 增加到36dB)还是大约6.3V/V?

    谢谢、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    对于正弦波形信号、计算结果可以低于、您可以根据负载计算功率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好。 谢谢你。