This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:关于共模

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/862941/tas2505-q1-about-common-mode

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS2505
您好、TI 团队
第1页注册表10:共模控制寄存器( slau472.pdf)的 D6中描述的共模到底是什么?
(0:全芯片共模为0.9V、1:全芯片共模为0.75V)
目前、AINL 和 AINR 通过 TAS2505-Q1的 LDO 生成1.8V 电压、其中1/2作为公共电平输入到 TAS2505-Q1。
(由第1页和寄存器2设置)
该电压是吗?

此致、
高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hayashi-San、

    全芯片共模电压不适用于 TAS2505-Q1。 数据表中实际上并未指定该值、但该共模电平是指耳机输出、仅在 TAS2505 (非 Q1版本)中提供。 我们正在努力将此信息添加到参考指南和数据表中。

    很抱歉造成混淆。

    如果您需要有关此方面的其他详细信息、请告诉我。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San

    感谢您的快速响应。

    我知道。

    我期待着添加意见。

     

    此致、

    高志林