This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:'Traditional 和#39;复位引脚和更详细的数据表、以包括更多寄存器页值

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/862894/tas3251-traditional-reset-pin-and-more-detailed-datasheet-to-including-more-register-page-value

器件型号:TAS3251
主题中讨论的其他器件: TPA3251

您好!

我对 TAS3251有两个问题。

  1.  TAS3251有一个'RESET_AMP'引脚、但是它似乎只斜降输出级并复位错误消息。 TAS3251中是否有一个"传统"硬件复位引脚? 我的意思是"Traditional (传统)"、即所有寄存器值也将被复位。 在数据表第21页-功能方框图中、除了右下角的 RESET_AMO#引脚外、我们可以在左下角看到一个复位引脚(看起来更像传统的复位引脚)。
  2. 是否有更详细的数据表、其中包括255的寄存器页面? 当前数据表仅涵盖寄存器第0页和第1页。 然而、诸如精细音量控制的功能位于第21页、并且在第0页和第1页的寄存器中也没有提到 DSP 功能。

谢谢!

此致、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    1. TAS3251基于 TPA3251、但与数字前端集成、因此您不能使用其他复位引脚、因为复位由器件的数字部分在内部控制。 只有复位 AMP。 很抱歉、数据表中存在混淆。
    2. 我们建议使用 PPC3并导出您的配置、以修改数据表中未提供信息的任何寄存器。 我们不会在数据表和配套资料之外提供其他处理流/DSP 寄存器的寄存器映射、因为应使用 PPC3来修改这些寄存器。

    此致、

    Luis