This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5141:PurePath Studio 中的 PCM5141 SDout 补偿

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/863040/pcm5141-pcm5141-sdout-compensation-in-purepath-studio

器件型号:PCM5141

您好!

如数据表所示、我的问题是:如何补偿 PurePath Studio 中的0.5dB? 您可以分享一个示例吗?

谢谢。

此致

刘梅森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    您需要在工艺流程中实施几个双二阶滤波器、以应用0.5dB 增益。  下面是一个工艺流程示例:

    这里是我使用的双二阶设置、但您可以针对类似结果执行一些不同的方法。

    谢谢、

    Paul