This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255-Q1:感谢您提出任何故障排除建议

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255-Q1, NE5532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/862879/tpa3255-q1-any-troubleshooting-ideas-are-appreciated

器件型号:TPA3255-Q1
主题中讨论的其他器件: NE5532

我正在将 D 类放大器设计为一个学校项目、并决定使用 TPA3255-Q1作为首选 IC。 我已将数据表中的原理图和评估板原理图用作参考、并使用 PBTL 配置和4 Ω 扬声器作为负载、并构建了一个 PCB。 我使用的是48V 输入 PVDD、10.6V 输入 GVDD、并使用能够在500W 时提供10.4A 的电源。 10.6V 电压来自稳压器、该电压经过确认以确保稳压器正常工作。

几乎所有外部组件(输出滤波电感器和电容器、IC 周围的电容器和电阻器)都与评估板上的组件相同。 该运算放大器(NE5532ADR)用于从单端输入创建差分输入、并确认它在示波器上产生了差分输入。 在测试过程中、IC 使用风扇进行了良好冷却、并安装了尺寸相当大的散热器。

为器件上电、一切正常、FAULT 和削波引脚按应有的方式被拉至高电平(3.3V)。 这是在扬声器已插入的情况下进行的、但没有通过 IC 运行的输入。 一旦差分输入被施加到输入 A 和 B 上、扬声器会立即产生一个爆裂声、然后 IC 关闭并需要重新启动。

我认为会发生某种过流关断、但不知道原因。 我在 OC_ADJ 引脚中使用了一个22k 欧姆的电阻器。

如果任何人在任何相关 IC 方面遇到类似问题、我们将非常感谢您提出任何测试意见或提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

      您能否向我们的团队展示您可以在读取/写入 I2C 期间通过示波器捕获的 I2C SCL 和 SDA 图?

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    还可以对从 NE5532获得的输出电压摆幅进行波形捕获。 此外、我知道您与我们的 EVM 有相似之处、但如果您只是发布原理图、就会更加清楚。

    此致、

    Luis