This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5719:BKND_ERR 寄存器

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5719

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/862147/tas5719-bknd_err-register

器件型号:TAS5719

您好、我们的客户在新产品设计中面临以下问题。

(1)正如数据表所述、

BKND_ERR 寄存器(0x1C)
当接收到来自内部功率级的后端错误信号时、功率级将复位、并停止所有操作
PWM 活动。 随后、调制器大约等待表18中列出的时间、然后再尝试
以重新启动功率级。

在此函数中、在内部功率级检测到哪种类型的错误? 是否 会检测到4.5A 过流检测的单一功能或其他后端错误情况?

他们仅在低温环境下看到了此误差。 我们能否获得 TAS5719 OCP 阈值温度特性?  

(2) 卷配置寄存器(0x0E)   

D7 D6 D5 D4:1 0 1 ––––保留

但是,他们在以前 生产的设备上使用了:1111。 从现在开始、没有人知道他们更改 TI 保留设置的原因。

0x0E D6和 D5寄存器设置的功能是什么? 是测试模式还是其他模式?

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      Bank_ERR 寄存器讨论可能与潜在故障相关的重启功率级、如"过流、过热、过压或欠压错误"。  错误状态寄存器(0x02)可以帮助读回相关故障。

      对于保留位、我们通常不支持客户触摸它、因为它不能保证。  

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Linda - San、

    感谢您的回复。  

    我们的客户仍然对 TAS5719数据表描述有好奇心、因为第33页、表3"初始化值"和第46页"保留值"是不同的。

     例如  

    卷配置寄存器(0x0E): 表3初始化值为0xF0,保留为0x90。

    DRC 控制寄存器(0x46):表3 初始化值为0x0002 0000、保留为0x0000 0000。

    EQ 控制(0x50): 表3 初始化值为 0x0F70 8000、 保留值为0x0000 0000。

    它们应该使用哪个值、表3或默认值?

    实际上、这就是他们一直使用非 TI 保留寄存器值的原因。

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

    数据表规格保留位意味着无需配置它们。 产生上述差异的原因是保留寄存器可能会在音频处理期间使用、并自动配置初始化值。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt -San、您好!

    感谢您的解释。

    这意味着、复位器件后、寄存器为默认值、然后运行指令代码、寄存器将更改为初始化值。

    无论如何、我们的客户不需要将初始值写入这些寄存器。 我们希望在数据表中看到这种类型的附加说明、以避免混淆。

    此致、

    Mochizuki