This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 TPS 62111的信息

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62111, TPS560200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/862367/information-on-tps-62111

主题中讨论的其他器件:TPS62111TPS560200

我想了解有关器件型号的更多信息 TPS 62111、在此数字后面有一个标记 TI 581。 在填写此表(仅限 TPS 62111)时、它表示器件型号未被识别。

但是、当我进行谷歌搜索时、唯一的问题是数据表显示 IC 为 QFN 类型、但印刷电路板上的 IC 有突出的引脚。

那么、它的规格是什么?

谢谢。

Satya

PS 我还想知道德州仪器(TI)是否制造了标有 F050的5引脚 IC、一端三输入、另一端两输入三输入、如果是、我可以从哪里获得数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satya、

    据我所知、TPS62111仅作为 QFN 提供。  应将其标记为:

    TPS

    62111

    TI YMS

    LLLL

    其中:

    Y =年

    M =月

    S =制造工厂

    LLLL =批次代码。

    我们有一个采用5引脚 SOT 封装的直流/直流转换器 TPS560200:

    www.ti.com/.../TPS560200

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    非常感谢您的消息、但我可以清楚地看到 IC 标有 TPS 62111、并在外部焊接了小引脚。

    也非常感谢其他 IC TPS560200。 它上面有一个标记 F050、并且连接到 A 的电池(7.4伏)

    蓝牙扬声器。

    祝你一切顺利。

    Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satya、

    也许您可以发布一张照片。  您还在哪里购买了这些器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    谢谢、这款产品位于几年前购买的 Bose Mini 1 SoundLink 的主 PCB 上。 我正在转发这张照片

    电流。

    祝你一切顺利。

    Satya

    Image preview

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satya、

    您的照片未发布。  可以再试一次吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    谢谢、但您的回复中甚至显示了这一点。

    我将再次以任何方式发送它。

    此致

    Satya

    Image preview

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    除了我之前的消息、我刚刚意识到照片不会显示在我的收件箱中、

    但是、当我单击 TPS 62111上的"信息"时、它会在外部打开、然后可以看到它。

    祝你一切顺利。

    Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    再次重新发送越南河粉。

    Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satya、

    这是目录中采用 QFN 封装的 TPS62111。  可从以下产品页面下载数据表:

    www.ti.com/.../TPS62111