This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242RHBEVM:[PCM5242RHBEVM] PPC2错误消息"硬件上的交换位故障--请检查设备"

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/854262/pcm5242rhbevm-pcm5242rhbevm-ppc2-error-message-swap-bit-failure-on-hardware----please-check-device

器件型号:PCM5242RHBEVM

我应该怎么做?

配置:

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定该错误。  但它可能与您的配置有关。  您是否正在尝试为器件提供外部 I2S 输入? 在这种情况下、您的跳线和跳线分流器处于错误位置。  应完全移除跳线、并且外部源应连接到 I2S 旁路接头的中心接线柱(JP1-4)。

    您可以通过将 EVM 的 I2S 输出连接到外部源来将其短接。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我犯了个错误

    谢谢您的回复