This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:0x2寄存器中的永久性错误

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/853167/tas5731m-permanent-errors-in-the-0x2-register

器件型号:TAS5731M

大家好!

我们制定了下一个方案:

和寄存器配置:

0x1b = 0x00

0x00 = 0x60

0x04 = 0x05
0x10 = 0x07
0x46 = 0x03

0x05 = 0x00

0x07 = 0x30
0x08 = 0x30
0x09 = 0x30

在我通过 I2S 发送大输入之前、所有器件都可以正常工作。

现在、对于一个 PCB、我们在寄存器0x02处有永久性错误0x80、而对于另一个 PCB、我们有错误0x02。

那么、问题:是否有可能通过"不正确"的 I2S 信号损坏放大器?

如何防止这种情况?

--

祝你一切顺利、Evgeny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们来看看您的原理图和配置、然后回来。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evgeny、

    不正确的 I2S 信号不会损坏 IC、只是无法正常工作。 该错误表示 MCLK 错误。 您能否在 MCLK 运行时以及遇到此错误时发布其示波器捕获。  

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对错误0x02的第二个情况有何看法? 我在通过错误的编解码器向 I2S 发送信号后有一个。 值电平为0dB。 负载为6Ω Ω。

    您能对我的计划说些什么吗? 正确吗?

    --
    Evgeny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evgeny、

    对于您的原理图、我注意到的一些差异是、对于 C21 、C22、C31、C20电容、您使用的是 MF 而不是 UF。 此外、PDN、复位和 ADR/nFault 未连接到 GPIO、这可能会导致问题、因为您将无法遵循我们建议的初始化/关断序列、因为您无法驱动这些引脚/将其置为有效。

    关于第二种情况、错误代码指示 过流、过热或欠压错误。 要测试欠压、您需要在该误差被置位时探测 AVDD 和 PVDD 线路以查看它们是否合适、进行过热检查以查看您的器件是否异常热、 对于过流、请在输出级进行连续性测试、并尝试降低输入电平以查看您的输出是否不会触发 OC、我们可以在此处进一步讨论。  

    您可能还需要检查电路板是否正确焊接、如果中的电源板没有合适的接地端、则可能会触发 过流、过热或欠压错误。

    此致、

    Luis