This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2559:TAS2559焊盘和过孔

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/861800/tas2559-tas2559-pad-and-via

器件型号:TAS2559

TAS2559 封装为 42x0.245mm 焊盘,  PCB 布局需要在某些焊盘上穿孔。   但通常印刷电路板供应商可以制造最小0.2mm 的孔,焊盘是0.245,  因此这里的过孔似乎会使焊盘破裂。 在这里、我如何考虑 TAS2559的焊盘上的过孔以进行 PCB 布局?

此致!

Meican。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meican、

    我们的团队将对此进行研究、并将尽快回答。

    此致、

    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Meican、您好!

    您是否有机会使孔变小? 例如、 孔尺寸= 0.13mm、直径= 0.25mm

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器