This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:使用 DMIC 录制语音并同时输出音乐

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/862457/tas2563-record-voice-using-dmic-and-output-music-at-the-same-time

器件型号:TAS2563

大家好、

客户想要检查 TAS2563是否能够在采样时使用 DMIC 录制和播放音乐? 如果可以、如何配置它。 您能帮您检查一下吗?  

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    我们的团队将查看此主题并尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    我们目前正在进行 TAS2563的固件更新、以支持 DMIC 记录功能。 此时、器件可以将 PDM 接口配置为主控或受控、发送/接收 PDMCLK、以便数字麦克风可以发送 PDMD。

    然而、用于通过 SDOUT 将 PDMD 发回的采样、抽取和重新采样仍在开发和测试中。 计划是同时进行录制和回放。

    当我们了解此更新发布的详细信息后、我将与您联系。

    此致。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器