This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PP-SALB-EVM:PPC3在 Windows 10上挂起"运行 IV 测量"查看

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/862718/pp-salb-evm-ppc3-hangs-on-windows-10-on-running-iv-measurements-view

器件型号:PP-SALB-EVM

您好!

我正在运行具有学习板 PP-SALB-EVM 的 PPC3、以确定扬声器特性。  在运行 IV 测量视图时短暂运行测试模式后、软件挂起。 我多次运行此测试并获得相同的结果。  请帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • 您是否运行了系统校准检查、您是否在其中看到了任何错误?
    • 如果您跳过 IV 测量、它会在其他测试中卡住、还是仅在 IV 测量中卡住?
    • 您是否尝试过其它 USB 端口?
    • 您能否检查您是否在已安装的程序中安装了 Matlab Runtime
    • 您是否可以尝试 Windows 7 PC?

    此致、

    Luis