This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720A-Q1:关于 DCE 的故障状况

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5720A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/854275/tas5720a-q1-about-fault-condition-of-dce

器件型号:TAS5720A-Q1

大家好、

客户尝试控制 TAS5720A-Q1的 MCLK 开/关。 当 MCLK 从 MCU 关闭时、TAS5720A-Q1的故障  被置为有效。 但是、 当 MCLK 在 agian 模式下打开时、故障有时会保持低电平。  此时似乎  发生了锁存故障 。 然后、如果关断引脚被切换、故障被正常释放。

1.您能 猜到发生了什么锁存故障吗? (供参考、它们使用的是未连接到 I2C 的 H/W 模式。)

2. 发生直流误差时是否可以进行实验?

   是否在+/-通道短路、+/-通道接地、电源短路的情况下发生? 还有事吗?

3.在 MCLK 打开/关闭的提示下,是否有任何可能 导致 直流误差的情况?  

谢谢、

Sam Lee

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    请参阅下面我的评论。

    1.您能 猜到发生了什么锁存故障吗? (供参考、它们使用的是未连接到 I2C 的 H/W 模式。)

    [Andy] TAS5720A-Q1可以在发生非锁存错误(例如 CLKE)后自动恢复。

    根据您的描述、它看起来不像 OTE。 如果是真正的闩锁错误,则可能是 OCE 或 DCE。  

    2.您能解释一下发生直流误差的时间吗?  

    [Andy]您可以在 TAS5720A-Q1数据表的第15页找到 DCE 的详细说明。

       是否在+/-通道短路、+/-通道接地、电源短路的情况下发生? 还有事吗?  

    [Andy]不 您提到的这些条件将触发 OCE 而不是 DCE。

    3.在 MCLK 打开/关闭的情况下,是否有任何可能 导致 直流误差的情况?  

    [Andy]如果我们假设发生了真正的闩锁错误, 我想它更有可能是 OCE。  要确定它是否是真实的 OCE、 您可以执行的操作之一是使用电流探头测量流入电感器的电流。 在 OCE 出现之前,您应该能够获得大电流。