This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 功率放大器

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA549, OPA544, LM675, OPA541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/862062/power-amplifier

主题中讨论的其他器件:OPA549OPA544LM675OPA541

尊敬的先生:

请建议使用输出功率为100W 的功率放大器。 在25kHz 至40kHz 频率下

此致、
Manoj Hiwarkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请考虑将以下功率运算放大器用于100W 应用:OPA541、OPA549、LM675或 OPA544。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 您还能告诉我如何将交流电压从12V 升高到220V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不理解您的问题、因为您没有确切尝试执行的基本信息-为了帮助您、请提供电路原理图。